8536IB1904RU-03

Уровень эффективности (Performance Level, PL)

Стандарт МЭК 13849 определяет пять уровней эффективности (PL) функций безопасности:

Уровень «a» является самым низким, а уровень «e» — самым высоким.

Пять уровней (a, b, c, d и e) соответствуют различным значениям средней вероятности опасного отказа* в час.

Уровень эффективности

Вероятность опасного отказа* в час

e

От ≥ 10-8 до < 10-7

d

От ≥ 10-7 до < 10-6

c

От ≥ 10-6 до < 3 x 10-6

b

От ≥ 3 x 10-6 до < 10-5

a

От ≥ 10-5 до < 10-4

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.