8536IB1904RU-03

Диагностический мониторинг

Поскольку диагностический мониторинг происходит моментально при появлении запроса функции безопасности, общее время обнаружения отказа и перевода машины в безопасное состояние должно быть короче, чем время достижения опасной зоны.

Согласно ISO 13849-2, 9.2.3 для категории 2: Значение MTTFd * оборудования мониторинга должно быть больше половины MTTFd логики. Вклад модуля TeSys island в значение MTTFd диагностического мониторинга составляет MTTFd > 100 лет.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.