8536IB1904RU-03

Защитная изоляция кабелей

Опасно
НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Прокладка кабелей связанной с безопасностью системы должна быть выполнена в соответствии с требованиями ISO 13849-2.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Если существует возможность короткого или перекрестного замыкания кабелей связанной с безопасностью системы, и эти ситуации не могут быть обнаружены предшествующими по цепи устройствами, то необходима защищенная прокладка кабелей в соответствии с требованиями ISO 13849-2.

В случае незащищенной прокладки кабелей в случае повреждения кабеля внешнее напряжение может быть подано на два сигнальных провода (оба канала) функции безопасности. В этом случае функция безопасности действовать не будет.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.