8536IB1904DE-04

IEC 61508 (Norm)

Die Norm IEC 61508 beschreibt die funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme.

Anstelle einer einzelnen Komponente wird eine ganze Funktionskette (z. B. von einem Sensor über die logischen Verarbeitungseinheiten bis zum Stellglied) als Einheit betrachtet.

Diese Funktionskette muss die Anforderungen der jeweiligen Sicherheitsanforderungsstufe in ihrer Gesamtheit erfüllen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?