8536IB1904ES-04

Norma IEC 61508

La norma IEC 61508 cubre la seguridad funcional de los sistemas relacionados con la seguridad eléctricos / electrónicos / electrónicos programables.

En lugar de un componente único, se considera como una unidad una cadena de funciones completa (por ejemplo, desde un sensor, pasando por las unidades de procesamiento lógico y hasta el actuador).

Esta cadena de funciones debe cumplir los requisitos del nivel de integridad de seguridad específico en conjunto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?