UDT_Control
El UDT Control sirve para transferir los datos acíclicos de control de un Avatar, como los mensajes de alarma y disparo. Las interfaces de todos los bloques funcionales de Avatar de control de PROFINET IO y PROFIBUS DP contienen este UDT como parámetro.
No todos los Avatares de control admiten todos los bits de mensajes de alarma y disparo. Se ofrecen detalles de los bits admitidos por cada Avatar en las descripciones de los Bloques funcionales de control de Avatares.
Elementos
Elemento |
Tipo datos |
Descripción |
---|---|---|
MotorTemperature |
UINT |
Indica la temperatura del motor en incrementos de 0,1 °C. Dependiendo del tipo de sensor de temperatura, el rango es el siguiente:
|
SIL* Grupo |
USINT |
Indica el número del grupo SIL. |
ThermalCapacity |
USINT |
Proporciona el porcentaje (%) de la capacidad térmica del motor. |
AlarmMsg1 |
STRUCT |
Los mensajes de alarma de un Avatar de control. Consulte la sección Struct AlarmMsg1. |
AlarmMsg2 |
STRUCT |
Los mensajes de alarma de un Avatar de control. Consulte la sección Struct AlarmMsg2. |
TripMsg1 |
STRUCT |
Los mensajes de disparo de un Avatar de control. Consulte la sección Struct TripMsg1. |
TripMsg2 |
STRUCT |
Los mensajes de disparo de un Avatar de control. Consulte la sección Struct TripMsg2. |
TimeToTrip |
UINT |
Tiempo estimado (s) antes de que se produzca un disparo por sobrecarga térmica dadas las condiciones actuales. |
TimeToReset |
UINT |
Tiempo estimado de espera antes de que una restauración pueda confirmar un disparo de sobrecarga térmica. |
PAStatusReg1 |
Struct |
Registro de estado de alarma predictiva 1 |
Struct AlarmMsg1
Elemento |
Tipo datos |
BIT |
Descripción |
---|---|---|---|
(reservado) |
BOOL |
8 |
|
(reservado) |
BOOL |
9 |
|
(reservado) |
BOOL |
10 |
|
(reservado) |
BOOL |
11 |
|
(reservado) |
BOOL |
12 |
|
(reservado) |
BOOL |
13 |
|
(reservado) |
BOOL |
14 |
|
(reservado) |
BOOL |
15 |
|
(reservado) |
BOOL |
0 |
|
(reservado) |
BOOL |
1 |
|
GroundCurrent |
BOOL |
2 |
El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de corriente a tierra. |
ThermalOverload |
BOOL |
3 |
La capacidad térmica del Avatar ha aumentado por encima del nivel de sobrecarga térmica. |
(reservado) |
BOOL |
4 |
|
Bloqueo |
BOOL |
5 |
El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de bloqueo. |
CurrentPhaseUnbalance |
BOOL |
6 |
El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de desequilibrio de fase de corriente. |
UnderCurrent |
BOOL |
7 |
El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de subcorriente. |
Struct AlarmMsg2
Elemento |
Tipo datos |
BIT |
Descripción |
---|---|---|---|
(reservado) |
BOOL |
8 |
|
(reservado) |
BOOL |
9 |
|
(reservado) |
BOOL |
10 |
|
(reservado) |
BOOL |
11 |
|
(reservado) |
BOOL |
12 |
|
(reservado) |
BOOL |
13 |
|
(reservado) |
BOOL |
14 |
|
(reservado) |
BOOL |
15 |
|
(reservado) |
BOOL |
0 |
|
(reservado) |
BOOL |
1 |
|
(reservado) |
BOOL |
2 |
|
OverCurrent |
BOOL |
3 |
El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de sobrecorriente. |
(reservado) |
BOOL |
4 |
|
(reservado) |
BOOL |
5 |
|
MotorOverheat |
BOOL |
6 |
La temperatura del motor se ha incrementado por encima del nivel de sobrecalentamiento del motor. |
(reservado) |
BOOL |
7 |
Struct TripMsg1
Elemento |
Tipo datos |
BIT |
Descripción |
---|---|---|---|
Atasco |
BOOL |
8 |
El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por atasco. |
(reservado) |
BOOL |
9 |
|
(reservado) |
BOOL |
10 |
|
(reservado) |
BOOL |
11 |
|
(reservado) |
BOOL |
12 |
|
(reservado) |
BOOL |
13 |
|
(reservado) |
BOOL |
14 |
|
(reservado) |
BOOL |
15 |
|
(reservado) |
BOOL |
0 |
|
(reservado) |
BOOL |
1 |
|
GroundCurrent |
BOOL |
2 |
El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por corriente a tierra. |
ThermalOverload |
BOOL |
3 |
La capacidad térmica del Avatar ha aumentado por encima del 100 %. |
LongStart |
BOOL |
4 |
El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por arranque prolongado. |
Bloqueo |
BOOL |
5 |
El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por bloqueo. |
CurrentPhaseUnbalance |
BOOL |
6 |
El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por desequilibrio de fase de corriente. |
UnderCurrent |
BOOL |
7 |
El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por subcorriente. |
Struct TripMsg2
Elemento |
Tipo datos |
BIT |
Descripción |
---|---|---|---|
(reservado) |
BOOL |
8 |
|
(reservado) |
BOOL |
9 |
|
(reservado) |
BOOL |
10 |
|
(reservado) |
BOOL |
11 |
|
(reservado) |
BOOL |
12 |
|
(reservado) |
BOOL |
13 |
|
(reservado) |
BOOL |
14 |
|
(reservado) |
BOOL |
15 |
|
(reservado) |
BOOL |
0 |
|
(reservado) |
BOOL |
1 |
|
PhaseConfig |
BOOL |
2 |
El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por configuración de fase. |
OverCurrent |
BOOL |
3 |
El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por sobrecorriente. |
CurrentPhaseLoss |
BOOL |
4 |
El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por pérdida de fase de corriente. |
CurrentPhaseReversal |
BOOL |
5 |
El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por inversión de fase de corriente. |
MotorOverheat |
BOOL |
6 |
La temperatura del motor se ha incrementado por encima del nivel de disparo por sobrecalentamiento del motor. |
(reservado) |
BOOL |
7 |
Struct PAStatusReg1
Elemento |
Tipo datos |
BIT |
Descripción |
---|---|---|---|
PA8Status |
BOOL |
8 |
Bit 8 de estado de alarma predictiva |
PA9Status |
BOOL |
9 |
Bit 9 de estado de alarma predictiva |
(reservado) |
BOOL |
10 |
|
(reservado) |
BOOL |
11 |
|
(reservado) |
BOOL |
12 |
|
(reservado) |
BOOL |
13 |
|
(reservado) |
BOOL |
14 |
|
(reservado) |
BOOL |
15 |
|
PA0Status |
BOOL |
0 |
Bit 0 de estado de alarma predictiva |
PA1Status |
BOOL |
1 |
Bit 1 de estado de alarma predictiva |
PA2Status |
BOOL |
2 |
Bit 2 de estado de alarma predictiva |
PA3Status |
BOOL |
3 |
Bit 3 de estado de alarma predictiva |
PA4Status |
BOOL |
4 |
Bit 4 de estado de alarma predictiva |
PA5Status |
BOOL |
5 |
Bit 5 de estado de alarma predictiva |
PA6Status |
BOOL |
6 |
Bit 6 de estado de alarma predictiva |
PA7Status |
BOOL |
7 |
Bit 7 de estado de alarma predictiva |