DOCA0257DE-01

Maximale Anzahl an Starts

Beschreibung

Die Funktion „Maximale Anzahl an Starts“ verhindert, dass der Motor durch häufige Starts beschädigt wird. Mit dieser Funktion kann der Motor innerhalb eines bestimmten Zeitraums nur für eine vorgegebene Anzahl gestartet werden. Wenn die Anzahl der Starts den Sollwert überschreitet, hält diese Funktion die LTMT main unit-Haupteinheit im Sperrmodus, um einen weiteren Motorstart zu verhindern.

Parametereinstellung

Der Funktion „Maximale Anzahl an Starts“ bietet die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Enable

Enable

Permissive Starts

1–30 in step of 1

6 starts

Reference Time

15–60 m in step of 1

30 m

Inhibit Period

1–120 m in step of 1

5 m

Time between Starts

0–120 m in step of 1

0 m

Der Parameter der Funktion Maximale Anzahl von Starts hat folgende Eigenschaften:

  • Freizügige Starts: Motorstarts sind innerhalb der definierten Referenzzeit zulässig.

  • Referenzzeit: Die Motorstartzeit muss entsprechend den konfigurierten zulässigen Starts begrenzt werden.

  • Hemmungszeitraum: Die Zeit, in der der Motor nach dem letzten zulässigen Start gesperrt bleibt.

  • Zeit zwischen den Starts: Der Zeitabstand zwischen den beiden Freigabestarts wurde beibehalten.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.