DOCA0257DE-01

Thermische Überlast

Beschreibung

Die thermische Überlast ist ein Zustand, in dem ein den Nennwert übersteigender Strom in Richtung Motor fließt, was zu einer übermäßigen Erwärmung des Motors führt. Eine schnelle Erwärmung des Motors kann während der Überlast, der Beschleunigungszeit und der Rotorverriegelung auftreten. Die LTMT main unit-Haupteinheit berechnet den thermischen Speicher (TM, thermal memory) anhand des Motorbetriebsstroms.

Der thermische Überlastschutz erzeugt die folgenden Signale:

  • Alarm: Der thermische Speicher überschreitet das Alarmniveau.

  • Auslösung: Der thermische Speicher erreicht 100%.

  • Thermische Sperre: Wenn der Motor gestoppt wird und der thermische Speicher das thermische Startsperrniveau überschreitet.

Die folgende Grafik zeigt die Kurve für den thermischen Überlastschutz:

Auslösezeittabelle

Die Thermal Overload Protection unterstützt verschiedene Fahrklassen und die Einstellung von Servicefaktoren. Die folgenden Tabellen zeigen die Thermal Overload Protection Auslösezeit in Abhängigkeit vom Motorstrom, der Einstellung der Auslöseklasse und der Einstellung des Betriebsfaktors.

Leistungsfaktor

Motorstrom (x IFLC)

Auslösezeit (s)

Klasse 5

Klasse 10

Klasse 15

Klasse 20

Klasse 25

Klasse 30

Klasse 35

Klasse 40

1,00

7,20

3,46

6,91

10,37

13,83

17,29

20,74

24,20

27,66

6,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

5,00

7,25

14,49

21,74

28,98

36,23

43,47

50,72

57,96

4,00

11,45

22,91

34,36

45,82

57,27

68,73

80,18

91,64

3,00

20,91

41,81

62,72

83,62

104,53

125,43

146,34

167,24

2,00

51,06

102,12

153,18

204,24

255,30

306,36

357,42

408,48

1,50

104,33

208,65

312,98

417,30

521,63

625,95

730,28

834,60

1,00

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

1,05

7,20

3,82

7,63

11,45

15,26

19,08

22,89

26,71

30,52

6,00

5,52

11,04

16,56

22,08

27,60

33,12

38,64

44,16

5,00

8,01

16,01

24,02

32,02

40,03

48,03

56,04

64,04

4,00

12,67

25,34

38,02

50,69

63,36

76,03

88,70

101,37

3,00

23,19

46,39

69,58

92,78

115,97

139,16

162,36

185,55

2,00

57,23

114,46

171,69

228,92

286,15

343,38

400,61

457,84

1,50

119,51

239,02

358,53

478,04

597,55

717,06

836,58

956,09

1,05

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

1,10

7,20

4,19

8,38

12,58

16,77

20,96

25,15

29,34

33,54

6,00

6,07

12,14

18,20

24,27

30,34

36,41

42,48

48,55

5,00

8,81

17,61

26,42

35,22

44,03

52,83

61,64

70,44

4,00

13,96

27,91

41,87

55,83

69,79

83,74

97,70

111,66

3,00

25,63

51,25

76,88

102,51

128,13

153,76

179,38

205,01

2,00

63,94

127,88

191,82

255,76

319,70

383,64

447,58

511,53

1,50

136,97

273,94

410,91

547,88

684,85

821,82

958,79

1095,76

1,10

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

1,15

7,20

4,59

9,17

13,76

18,35

22,93

27,52

32,11

36,69

6,00

6,64

13,29

19,93

26,57

33,22

39,86

46,50

53,14

5,00

9,65

19,29

28,94

38,59

48,23

57,88

67,53

77,17

4,00

15,31

30,62

45,94

61,25

76,56

91,87

107,19

122,50

3,00

28,21

56,42

84,62

112,83

141,04

169,25

197,46

225,67

2,00

71,25

142,49

213,74

284,98

356,23

427,47

498,72

569,97

1,50

157,29

314,58

471,87

629,16

786,44

943,73

1101,02

1258,31

1,15

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

1,20

7,20

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

6,00

7,25

14,49

21,74

28,98

36,23

43,47

50,72

57,96

4,00

16,74

33,48

50,22

66,96

83,70

100,43

117,17

133,91

3,00

30,95

61,89

92,84

123,78

154,73

185,67

216,62

247,57

2,00

79,21

158,42

237,63

316,84

396,05

475,26

554,48

633,69

1,50

181,33

362,66

543,99

725,32

906,66

1087,99

1269,32

1450,65

1,20

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

1,25

7,20

5,43

10,86

16,30

21,73

27,16

32,59

38,02

43,46

6,00

7,88

15,75

23,63

31,50

39,38

47,25

55,13

63,01

5,00

11,45

22,91

34,36

45,82

57,27

68,73

80,18

91,64

4,00

18,24

36,48

54,72

72,95

91,19

109,43

127,67

145,91

3,00

33,85

67,69

101,54

135,38

169,23

203,07

236,92

270,76

2,00

87,91

175,83

263,74

351,65

439,57

527,48

615,40

703,31

1,50

210,43

420,87

631,30

841,74

1052,17

1262,61

1473,04

1683,47

1,25

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

1,30

7,20

5,88

11,77

17,65

23,53

29,41

35,30

41,18

47,06

6,00

8,53

17,07

25,60

34,14

42,67

51,20

59,74

68,27

5,00

12,42

24,85

37,27

49,69

62,12

74,54

86,96

99,38

4,00

19,81

39,63

59,44

79,25

99,07

118,88

138,69

158,50

3,00

36,91

73,83

110,74

147,66

184,57

221,49

258,40

295,31

2,00

97,45

194,90

292,35

389,80

487,25

584,70

682,15

779,59

1,50

246,84

493,68

740,52

987,37

1234,21

1481,05

1727,89

1974,73

1,30

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

1,35

7,20

6,35

12,70

19,06

25,41

31,76

38,11

44,47

50,82

6,00

9,22

18,44

27,66

36,88

46,10

55,32

64,55

73,77

5,00

13,43

26,87

40,30

53,74

67,17

80,61

94,04

107,48

4,00

21,46

42,93

64,39

85,86

107,32

128,78

150,25

171,71

3,00

40,16

80,32

120,48

160,64

200,80

240,97

281,13

321,29

2,00

107,93

215,87

323,80

431,73

539,67

647,60

755,54

863,47

1,50

294,76

589,52

884,28

1179,04

1473,80

1768,56

2063,32

2358,08

1,35

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

1,40

7,20

6,84

13,68

20,52

27,36

34,20

41,04

47,89

54,73

6,00

9,94

19,87

29,81

39,75

49,68

59,62

69,55

79,49

5,00

14,49

28,98

43,47

57,96

72,45

86,95

101,44

115,93

4,00

23,19

46,39

69,58

92,78

115,97

139,16

162,36

185,55

3,00

43,59

87,19

130,78

174,38

217,97

261,56

305,16

348,75

2,00

119,51

239,02

358,53

478,04

597,55

717,06

836,58

956,09

1,50

363,64

727,28

1090,92

1454,56

1818,19

2181,83

2545,47

2909,11

1,40

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

1,45

7,20

7,35

14,70

22,05

29,39

36,74

44,09

51,44

58,79

6,00

10,68

21,36

32,04

42,72

53,40

64,08

74,77

85,45

5,00

15,59

31,18

46,78

62,37

77,96

93,55

109,14

124,74

4,00

25,00

50,01

75,01

100,02

125,02

150,03

175,03

200,04

3,00

47,22

94,45

141,67

188,89

236,12

283,34

330,56

377,79

2,00

132,36

264,73

397,09

529,45

661,82

794,18

926,54

1058,91

1,50

483,63

967,26

1450,89

1934,52

2418,15

2901,78

3385,41

3869,04

1,45

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

1,50

7,20

7,88

15,75

23,63

31,50

39,38

47,25

55,13

63,01

6,00

11,45

22,91

34,36

45,82

57,27

68,73

80,18

91,64

5,00

16,74

33,48

50,22

66,96

83,70

100,43

117,17

133,91

4,00

26,90

53,80

80,69

107,59

134,49

161,39

188,29

215,19

3,00

51,06

102,12

153,18

204,24

255,30

306,36

357,42

408,48

2,00

146,73

293,45

440,18

586,90

733,63

880,35

1027,08

1173,81

1,50

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Keine Auslösung

Parametereinstellungen

VORSICHT
GEFAHR DER MOTORÜBERHITZUNG
Der Parameter „Motor Auslöseklasse“ muss auf die Motoreigenschaften für thermische Überlast eingestellt werden. Lesen Sie die Anweisungen des Motorherstellers, bevor Sie diesen Parameter einstellen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Der Thermal Overload Protection verfügt über die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Alarm

  • Alarm + Trip

  • Trip

  • Disable

Alarm + Trip

Service Factor

1.00–1.50 in step of 0.05

1.15

Trip Class

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

10

Alarm Level

80–100% of thermal memory in step of 5%

80% TM

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

Auto

Thermal Reset Level

30–95% of thermal memory in step of 5%

90% TM

Start Inhibit Level

5–100% of thermal memory in step of 5%

90% TM

Auxiliary Fan

  • Disable

  • Enable

Disable

Cool Down Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Cool Down Time

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Pause Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Pause Time

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Block Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Block Level

80–95% of thermal memory in step of 5%

80%

Block Time

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

HINWEIS: Wenn Thermal Overload Protection deaktiviert ist, erhöht sich der thermische Speicher und es kommt zu einer thermischen Hemmung.

Leistungsfaktor

Der Leistungsfaktor des Motors ist gemäß dem Typenschild des Motors zwischen 1,00 und 1,50 konfigurierbar.

Auslöseklasse

Wählen Sie die Auslöseklasse gemäß den Motorkenndaten aus. Die LTMT main unit bietet Thermal Overload Protection für acht verschiedene Auslöseklassen – Klasse 5, Klasse 10, Klasse 15, Klasse 20, Klasse 25, Klasse 30, Klasse 35, Klasse 40.

Zur Auswahl der Auslöseklasse und des Leistungsfaktors, siehe Auslösezeittabelle.

Alarmstufe

Alarmstufe für Thermal Overload Protection ist von 80 % bis 100 % des thermischen Speichers konfigurierbar. Die LTMT main unit-Haupteinheit generiert das Alarmsignal, sobald der thermische Speicher die Alarmstufe überschreitet.

Thermische Reset-Stufe

Die thermische Überlastabschaltung kann zurückgesetzt werden, wenn die thermische Speicherkapazität unter den Thermal Reset Level.

Anlaufsperrniveau

Start Inhibit Level wird verwendet, um den thermischen Sperrzustand zu erkennen. Wenn der thermische Speicher das Anlaufsperrniveau überschreitet, wird der Grund für die thermische Sperre festgelegt.

HINWEIS: Wenn der Motor stoppt, wird die thermische Sperre ausgelöst.

Abkühlfunktion

Cool Down Function ermöglicht es Ihnen, den thermischen Speicher mit einer konfigurierten Abkühlzeit zurückzusetzen.

Wenn die Cool Down Function aktiviert ist und der Motor aufgrund einer thermischen Überlastung ausgelöst wird, wird der thermische Speicher nach Ablauf der Abkühlzeit auf Null zurückgesetzt.

Pausenfunktion

Die Pausenzeit ist die festgelegte Abkühlzeit für den Motor, nachdem er unter normalen Betriebsbedingungen (nicht während einer Überlastabschaltung) ausgelöst hat.

Nach dieser Zeit TeSys Tera wird der thermische Speicher gelöscht, sodass ein neuer Kaltstart möglich ist. Dies ermöglicht mehrere Startvorgänge innerhalb kurzer Zeit.

Blockierfunktion

Block Function ermöglicht es Ihnen, die Thermal Overload Protection für die konfigurierte Blockierzeit während des Motorstarts zu blockieren. Diese Funktion blockiert den thermischen Speicher (TM) auf dem Blockierniveau. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der nachstehenden grafischen Darstellung.

A Motor - Stopp
B Blockierzeit
C Blockierniveau

Zusatzlüfter

Wenn der Auxiliary Fan aktiviert ist, kühlt sich der Thermalspeicher viermal schneller ab. Dieser Modus ist für die Abkühlfunktion und die Pausenfunktion nicht geeignet.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.