DOCA0257DE-01

Reset-Modus

WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
  • Ein Reset-Befehl startet den Motor sofort neu, wenn der LTMT main unit im Dauerbetrieb läuft und der entsprechende Starteingang ON ist.
  • Der Gerätebetrieb muss den lokalen und nationalen Sicherheitsvorschriften entsprechen.
  • Diese Anlage darf nur von qualifizierten Elektrofachkräften betrieben werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Der Reset-Modus der einzelnen Schutzfunktionen kann separat eingestellt werden. Der Reset-Modus definiert die Reset-Möglichkeit der Schutzfunktion nach einer Auslösung. Für eine Schutzfunktion können verschiedene Reset-Modi eingestellt werden.

Reset-Modus

Beschreibung

Auto

Für den thermischen Überlastschutz wird die Auslösung automatisch zurückgesetzt, sobald der thermische Speicher unter die Stufe für den thermischen Reset fällt.

Bei anderen Schutzfunktionen wird die Auslösung automatisch zurückgesetzt, wenn der Ansprechwert zurückgesetzt wird und nachdem die Zeit für das automatische Zurücksetzen abgelaufen ist.

Reset Key

Das Zurücksetzen der Fahrt ist über die Reset-Taste auf LTMTCUF control operator unit oder über die Reset-Taste im LTMT main unit oder über Trip Reset im Abschnitt DTM-Bedienfeld möglich.

DI

Das Zurücksetzen der Auslösung ist über einen digitalen Eingang möglich. Einer der digitalen Eingänge muss als Auslöserücksetzsignal konfiguriert werden.

Communication

Für das Zurücksetzen der Auslösung kann die SPS oder das DCS im Kommunikationsnetz verwendet werden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.