DOCA0257DE-01

Schutz für analoge Eingänge

Beschreibung

Es sind maximal vier analoge Eingänge mit maximal zwei möglich. LTMTAN21 expansion modules. Für jeden LTMT expansion moduleAnalogeingang (AI) mit einer Schutzfunktion ausgestattet.

Der AI Protection erzeugt die folgenden Signale:

  • Alarm:

    • Für die Erkennungseinstellung „Unter“, wenn der analoge Eingang unter das Alarmniveau sinkt.

    • Für die Erkennungseinstellung „Über“, wenn der analoge Eingang über das Alarmniveau steigt.

  • Auslösung:

    • Für die Erkennungseinstellung Under gilt: Wenn der analoge Eingang für die gewünschte Zeitverzögerung unter den Auslösewert fällt.

    • Bei der Erkennungseinstellung Over wird ausgelöst, wenn der analoge Eingang für die gewünschte Zeitverzögerung über den Auslösewert steigt.

Parametereinstellung

Jeder AI Protection Funktion verfügt über die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Detection

  • Under

  • Over

Under

Trip level

4.0–20.0 mA in step of 0.1 mA

4.0 mA

Time delay

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Alarm

4.0–20.0 mA in step of 0.1 mA

4.0 mA

Reset mode

  • Auto

  • DI

  • Communication

  • Reset Key

DI + Reset Key

Auto Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Diagnostic

  • Disable

  • Enable

Disable

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.