DOCA0257DE-01

Digitale Ausgänge

WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER MASCHINENBETRIEB
  • Änderungen an den DO-Einstellungen können einen Kurzschluss verursachen oder die Spannungsversorgung der Last einschalten.
  • Überprüfen Sie, ob die entsprechende Verdrahtung gemäß den DO-Einstellungen vorgenommen wurde.
  • Stellen Sie sicher, dass die Dreiphasen-Spannungsversorgung abgeschaltet ist, während Sie die DO-Einstellungen ändern.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Das TeSys Tera system-System unterstützt maximal 13 Temperatureingänge:

  • Drei digitale Ausgänge an LTMT main units-Haupteinheiten.

  • Bis zu 10 digitale Ausgänge an LTMT expansion modules-Erweiterungseinheiten.

Konfiguration der Ausgänge

Die Konfiguration der digitalen Ausgänge kann über eine der folgenden Schnittstellen erfolgen:

  • Einen PC mit dem TeSys Tera DTM, der in einen FDT-Container eingebettet ist, wie z. B. SoMove-Software.

  • Die LTMTCUF control operator unit-Bedieneinheit.

  • Eine SPS oder ein DCS über das Kommunikationsnetzwerk.

Jeder digitale Ausgang verfügt über folgende Parameter:

Parameter

Setting range

Active type

  • Active high

  • Active low

Output type

  • Level

  • Pulse

Pulse time

0 to 60000 ms in step of 10 ms

Input source

See list in input source

Die digitalen Ausgänge werden standardmäßig in Abhängigkeit des ausgewählten Motorstartertyp eingestellt.

Ausgangstyp

Die Parameter Aktiver Typ, Ausgangstyp und Impulszeit (t) legen fest, wie die Ausgangsinformationen (A) von der LTMT main unit-Haupteinheit verarbeitet und in physikalische Informationen konvertiert werden, die der Relaisausgang (B) überträgt.


Aktive High Level-Ausgänge
Aktive Low Level-Ausgänge
Aktive High Pulse -Ausgänge

Aktive Low Pulse-Ausgänge

DO-Eingangsquelle

Die am häufigsten verwendeten Eingangsquellen sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Index

Input source

232

Pickup status

233

Alarm status

234

Trip status

235

Motor stop error detection

504

CONTACTOR OUTPUT 1

505

CONTACTOR OUTPUT 2

506

CONTACTOR OUTPUT 3

507

CONTACTOR OUTPUT 4

508

CONTACTOR OUTPUT 5

Siehe Eingangsquelle in den Anhängen für die vollständige Liste der Eingangsquellen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.