DOCA0257DE-01

Rotorverriegelungsschutz

Beschreibung

Der Locked Rotor schützt den Motor während des Anlaufs. Der Locked Rotor tritt hauptsächlich aufgrund einer übermäßigen Belastung oder einer unsachgemäßen Verbindung zwischen Rotor und Welle auf. Der Locked Rotor ist nur während der Startzeit des Motors aktiv.

Der Locked Rotor erzeugt folgende Signale:

  • Alarm: Der Dreiphasenstrom des Motors steigt in der Anlaufphase über das Alarmniveau.

  • Auslösung: Einer der dreiphasigen Leiterströme des Motors überschreitet während des Motorstarts für die festgelegte Zeitverzögerung den Auslösewert.

Parametereinstellung

Der Rotorblockierschutz bietet die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Trip

Trip Level

150–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

10 s

Alarm Level

150–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.