DOCA0257DE-01

Systemselbstdiagnose

Beschreibung

Die LTMT main unit-Haupteinheit führt eine Reihe von Selbsttests durch, um Folgendes zu überwachen:

  • Ordnungsgemäßer interner Betrieb der LTMT main unit-Haupteinheit.

  • Ordnungsgemäßer Betrieb der Module, die mit der LTMT main unit-Haupteinheit verbunden sind.

  • Kommunikation mit den Modulen, die mit der LTMT main unit-Haupteinheit verbunden sind.

Der Zugriff auf den geräteinternen Fehler, der bei den Selbsttests erkannt wurde, erfolgt über die LTMT main unit-Haupteinheit unter Verwendung der folgenden Schnittstellen:

  • Ein PC mit SoMove FDT-Behälter-Software mit TeSys Tera DTM installiert und mit Standard-Webserverfunktionen ausgestattet.

  • Die LTMTCUF control operator unit-Bedieneinheit.

  • Eine SPS oder ein DCS über das Kommunikationsnetzwerk.

Die letzten 20 erkannten geräteinternen Fehler werden von der LTMT main unit-Haupteinheit aufgezeichnet. Siehe Geräteinterne Datensätze.

Für den Fall, dass ein geräteinterner Fehler erkannt wird, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt zur Fehlerbehebung im TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.

Interner Gerätefehler erkannt

Der Motor oder das Heizgerät wird durch die Motorstarterlogik gestoppt oder gesperrt, wenn der folgende interne Gerätefehler erkannt wird:

  • Sensormodul-Kommunikationsfehler erkannt.

  • LTMT expansion module Kommunikationsfehler erkannt.

  • Fehler während der LTMT expansion module Initialisierung.

  • Konfigurationsfehler erkannt

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.