DOCA0257DE-01

Drehrichtungssperren-Timer

Beschreibung

Der Drehrichtungsschutz wird verwendet, um zu warten, bis der Motor mechanisch angehalten wurde.

Sobald der Motor (elektrisch) angehalten wurde, hält diese Funktion die LTMT main unit-Haupteinheit im Sperrmodus, bis die vordefinierte Zeitverzögerung abgelaufen ist.

Parametereinstellung

Die Drehrichtungssperren-Timer bietet die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Time Delay

0–60000 s in step of 1 s

0 s

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.