DOCA0257DE-01

LTMTCUF-Bedieneinheit

Die LTMTCUF control operator unit ist eine Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), die die Konfiguration, Überwachung und Steuerung des LTMT main unitals Teil des TeSys Tera Motor Management System

Informationen zur Installation der LTMTCUF control operator unit-Einheit, siehe TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.

Informationen zur Verwendung der LTMTCUF control operator unit-Einheit, siehe TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN.

Beschreibung der Vorderseite

Die LTMTCUF control operator unit Vorderseite verfügt über folgende Funktionen:

A

LCD-Anzeige

B

Kontextsensitive Navigationstasten

C

RJ45 an der Vorderseite für PC-Anschluss (abgedeckt)

D

Lokale Steuerschnittstelle mit fünf Steuertasten und vier LEDs

Beschreibung der Rückseite

Die Rückseite der LTMTCUF control operator unit-Steuerung ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

A

RJ45 An der Rückseite

Status-LED

Die vier Steuerungs-LEDs sind in der Abbildung unten mit A bis D gekennzeichnet:

Die nachstehende Tabelle beschreibt die einzelnen LEDs:

LED

Status

Beschreibung

A

Motor EIN/AUS (ON/OFF)-Status

SCHÜTZAUSGANG 1 ist aktiv

B

SCHÜTZAUSGANG 2 ist aktiv

C

Status des aktiven Modus

Die aktive Steuerungsquelle ist die dezentraleQuelle.

D

Die aktive Steuerungsquelle ist die lokale Quelle (Local1, Local2 und Local3)

Weitere Informationen, siehe TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN.

Steuertasten

Die lokale Steuerungsschnittstelle besteht aus fünf Funktionstasten.

Taste

Beschreibung

Run 1

Motorsteuerungstasten

Run 2

Stop

Local/Remote

Auswahl der aktiven Steuerungsquelle

Trip/Reset

Zurücksetzen der Auslösung

Weitere Informationen, siehe TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.