DOCA0257DE-01

Motorstopp-Fehlererkennung

Beschreibung

Wenn der Motor nach Ausgabe des Stopp-Befehls aufgrund eines verschweißten Schützes nicht stoppt, gibt die Funktion zur Erkennung von Motorstoppfehlern das Auslösesignal aus, um den Motor auf andere Weise zu stoppen.

Diese Funktion überwacht den Strom, nachdem das Stopp-Signal gesetzt wurde. Wenn einer der drei Phasenströme für die in der Einstellung für die Zeitverzögerung angegebenen Zeit nach dem Setzen des Stoppsignals immer noch anliegt, löst die Funktion ein Auslösesignal aus.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Auslösesignal für die Erkennung von Motorstoppfehlern für einen beliebigen digitalen TeSys Tera-Ausgang konfiguriert ist, um den alternativen Schütz zu steuern oder vorgeschaltete Geräte zu informieren.

Parametereinstellung

Die Motorstopp-Fehlererkennung bietet die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

DI + Reset Key

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.