DOCA0257DE-01

Berechneter Erdschluss – Auslösung

Beschreibung

Erdschlussstrom ist ein unsymmetrischer Strom, der durch den Neutralleiter des dreiphasigen Systems fließt. Unter normalen Bedingungen ist der Erdschlussstrom vernachlässigbar oder Null. Es ist nur vorhanden, wenn eine Bodenfahrt stattfindet.

GEFAHR
UNSACHGEMÄSSE AUSLÖSUNGSERKENNUNG
  • Calculated Ground Trip Die Schutzfunktion schützt Personen nicht vor Schäden durch Erdstrom.
  • Calculated Ground Trip Die Pickup-Einstellung muss zum Schutz des Motors und der zugehörigen Ausrüstung eingestellt werden.
  • Calculated Ground Trip Die Einstellungen müssen den nationalen und lokalen Sicherheitsvorschriften und -normen entsprechen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

Der Erdschlussstrom wird intern von den LTMTCT/LTMTCTV sensor module-Sensormodulen berechnet. Die Calculated Ground Trip erzeugt die folgenden Signale:

  • Alarm: Der berechnete Erdschlussstrom überschreitet das Alarmniveau.

  • Auslösung: Der berechnete Erdstrom überschreitet den Auslösewert für die angegebene Zeitverzögerung.

Die Schutzfunktion kann deaktiviert werden, wenn sich der Motor im Startstatus befindet, um Fehlauslösungen zu vermeiden.

Es wird empfohlen, Folgendes für Calculated Ground Trip :

  • IFLCmin = 0,3 A bei 0,3–3 A (ähnlich für 25 A und 100 A).

  • Mindestschwelle für Erdschluss = 50% von 0,3 A = 0,15 A.

HINWEIS:
  • Wenn Sie die Schutzeinstellung unter 50% von IFLCmin halten, verwenden Sie dann eine gemessene Erdschlussauslösung mit CBCT.

  • Calculated Ground Trip Der Schutz ist im Einphasenbetrieb nicht anwendbar.

  • Die Hysterese ist für den berechneten Erdschlussstrom nicht anwendbar, wenn weniger als 10% des Volllaststroms eingestellt sind.

Parametereinstellung

Die Calculated Ground Trip Schutzfunktion verfügt über die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Trip

Trip Level

10–500% of IFLC in step of 1%

20% of IFLC

Time Delay

0.05–600.00 s in step of 0.01 s

0.2 s

Alarm Level

10–500% of IFLC in step of 1%

20% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Function While Motor Starting

  • Disable

  • Enable

Disable

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.