DOCA0257DE-01

Normaler Inversüberstrom

Beschreibung

Die TeSys Tera system bietet die Normal Inverse Overcurrent (IEC-Klasse A – Standard-Inversschutz).

Die Auslösezeit des Normal Inverse Overcurrent wird durch folgende Formel angegeben:

Wobei:

  • T = Auslösezeit

  • TMS = Time multiplier (Zeitmultiplikator)

  • k und α sind die Kurventypkonstanten. Für die inverse Standardkurve, k = 0,140 und α = 0,020

  • I = Iststrom

  • Ip= Einstellung des Ansprechstroms

Die Normal Inverse Overcurrent erzeugt die folgenden Signale:

  • Alarm: Der Dreiphasenstrom des Motors überschreitet das Alarmniveau.

  • Auslösung: Einer der dreiphasigen Motorphasenströme überschreitet den Auslösewert für die Zeit, die aus der IEC-Klasse-A-Kurve und der Zeitverzögerungseinstellung (TMS) abgeleitet wird.

Parametereinstellung

Die Normal Inverse Overcurrent hat die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Time Delay (TMS)

0.1–20.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Alarm Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.