DOCA0257DE-01

Direktstarter

Beschreibung

Der Direktstarter erfordert die folgenden digitalen Ein- und Ausgänge:

  • Zwei digitale Eingänge für den lokalen Motorstart und -stopp.

  • Ein digitale Ausgang für den RUN-Befehl SCHÜTZAUSGANG 1 des Motors.

Schaltplan

Beispiel für den Schaltplan des TeSys Tera system-Systems im Direktstartermodus:

KM1: SCHÜTZAUSGANG 1

Logischer Schaltplan

Die folgende Abbildung zeigt den logischen Schaltplan eines Direktstarters (Direct Online).

Funktionsprinzip

Wenn der Direktstart-Modus (Direct Online) ausgewählt ist, kann der Motor über eine der folgenden Quellen gestartet werden:

Wenn von einer der oben genannten Quellen ein Startbefehl empfangen wird und der Motor startbereit ist (also kein Sperrgrund erkannt wurde), dann aktiviert das TeSys Tera system-System den SCHÜTZAUSGANG 1.

Das TeSys Tera system-System deaktiviert den SCHÜTZAUSGANG 1, wenn eine der folgenden Motorstopp-Gründe erkannt wird:

DI/DO-Standardzuweisung

Wenn der Direktstarter ausgewählt ist, gelten die folgenden Standardzuweisung und -einstellungen für digitale Eingänge und digitale Ausgänge:

DI parameters

DI01 settings

DI02 settings

DI03 settings

DI04 settings

Trigger type

Active high

Active low

Active high

Active high

Input source

Local-START> DI

Local-STOP DI

Other

Mode Selection 1

Validation time

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

DO parameters

DO01 settings

DO02 settings

DO03 settings

Active type

Active high

Active high

Active high

Input source

CONTACTOR OUTPUT 1

Alarm Status

Trip Status

Tag

CNTR OP 1

Alarm DO

Trip DO

Output type

Level

Level

Level

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.