DOCA0257DE-01

Erdschlussstrom

Beschreibung

Erdschlussstrom ist ein unsymmetrischer Strom, der durch den Neutralleiter des dreiphasigen Systems fließt. Unter normalen Bedingungen ist der Erdschlussstrom vernachlässigbar oder Null. Er ist nur vorhanden, wenn eine Erdschluss-Auslösung auftritt.

Für den Erdschlussstrom gilt:

  • Interne Berechnung durch das LTMTCT/LTMTCTV sensor module-Sensormodul anhand der gemessenen Phasenströmen.

  • Messung durch einen externen Erdstromwandler, der mit dem LTMTCT••T/LTMTCTV••T horizontal sensor module-Sensormodul verbunden ist.

HINWEIS: Der berechnete Erdschlussstrom ist im einphasigen Modus nicht verfügbar.

Berechneter Erdschlussstrom

Der Erdschlussstrom wird intern von den LTMTCT/LTMTCTV Sensor Modules-Sensormodulen berechnet und ist gleich der Vektorsumme der dreiphasigen Stromwerte.

Merkmal

Wert

Einheit

Ampere (A)

Auflösung

0,001 A

Aktualisierungsrate

100 ms

Gemessener Erdschlussstrom

Der gemessene Erdschlussstrom ist genauer als der berechnete Erdschlussstrom.

Für die Messung des Erdschlussstroms kann ein externer Erdschlussstromwandler verwendet werden.

Merkmal

Wert

Einheit

Ampere (A)

Auflösung

0,001 A

Aktualisierungsrate

100 ms

HINWEIS: Die Klemme kann einen Erdstrom von 20–20000 mA messen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.