DOCA0257DE-01

Temperaturmessung

Das TeSys Tera system-System unterstützt maximal 1 Temperatureingang für die LTMT main unit-Haupteinheit.

Von der LTMT-Haupteinheit gemessene Temperatur

Der Temperatureingang der LTMT main unit-Haupteinheit kann an einen 2-Draht-Temperatursensor angeschlossen werden.

Dazu kann einer der folgenden Temperatursensortypen verwendet werden:

  • PT100

  • PTC (Binär)

Merkmal

PT100 Temperatursensor

Binärer PTC Widerstandstemperatursensor

Bereich

25 bis 100 °C

2700 bis 4000

Auflösung

0,1 °C

1 Ω

Aktualisierungsrate

500 ms

500 ms

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.