DOCA0257DE-01

Stromphasenumkehr

Beschreibung

Die Funktion Current Phase Reversal hilft dabei, eine falsche Verdrahtung von Drehstrommotoren zu erkennen.

Die Current Phase Reversal erzeugt die folgenden Signale:

  • Alarm: Wenn die erkannte Stromphasenfolge nicht mit der Einstellung der Phasendrehrichtung übereinstimmt.

  • Auslösung: Wenn die erkannte Stromphasenfolge für einen festgelegten Zeitraum nicht mit der Einstellung der Phasendrehrichtung übereinstimmt.

HINWEIS: Current Phase Reversal ist im Einphasenmodus nicht anwendbar.

Parametereinstellung

Die Current Phase Reversal Schutzfunktion verfügt über die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Alarm + Trip
  • Trip

Trip

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.