DOCA0257DE-01

Funktionsparameter

Der Parameter einer jeden Schutzfunktion kann separat eingestellt werden, um die Aktion der Schutzfunktion im System zu definieren.

Funktionsparameter Wert

Beschreibung

Disable

Die Schutzfunktion ist deaktiviert.

Alarm

Die Schutzfunktion wird verwendet, um Alarmbedingungen zu signalisieren.

Der Alarm wird nicht gesperrt und automatisch zurückgesetzt, wenn keine Alarmbedingungen mehr vorliegen.

Alarm + Trip

Die Schutzfunktion wird verwendet, um Alarmbedingungen zu signalisieren und den Motor bei Auftreten von Auslösebedingungen anzuhalten.

Trip

Die Schutzfunktion wird verwendet, um den Motor bei Auftreten von Auslösebedingungen anzuhalten. Die Auslösebedingungen sind in der Beschreibung der einzelnen Schutzfunktionen definiert.

Die Auslösung ist verriegelt und muss entsprechend dem für die Schutzfunktion eingestellten Reset-Modus zurückgesetzt werden.

Erkennung eines Alarms

LTMT main unit Erkennt den Alarm innerhalb von 30 ms, nachdem der Parameterwert den Alarmschwellenwert überschritten hat.

Erkennung von Ansprechwert und Auslösewert

Die LTMT main unit-Haupteinheit erkennt:

  • Die Ansprechbedingung 75 ms nachdem der Parameterwert den Ansprechschwellenwert überschreitet.

  • Die Auslösebedingung, nachdem der Parameterwert den Ansprechschwellenwert überschritten hat und für die konfigurierte Zeitverzögerung über dem Ansprechschwellenwert bleibt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.