DOCA0257DE-01

Motorstatus

WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Wenn der Motorstrom unter 10 % des IFLC fällt, zeigt das LTMCUF control operator unit wird 0 angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass sich der Motor vollständig in der STOP-Position befindet, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die LTMT main unit-Haupteinheit definiert den Motorstatus auf der Grundlage des maximalen Dreiphasenstroms (IMAX) und der Einstellung für den Volllaststrom (IFLC).

Motorstatus

Beschreibung

Stop

Motor stoppt, wenn IMAX < 10% von IFLC.

Start

Motor startet, wenn IMAX ≥ 10% der IFLC.

Run

Motor läuft, wenn IMAX über den Run-Schwellenwert um + 10% überschreitet und unter den Run-Schwellenwert sinkt. Der Run-Schwellenwert (RT, Run threshold) ist ein Parameter der Funktion Übermäßige Anlaufzeit.

A Stopp
B Start
C Betrieb
D Stopp

Heizgerätstatus

Die LTMT main unit-Haupteinheit definiert den Heizgerätstatus auf der Grundlage des maximalen Dreiphasenstroms (IMAX) und der Einstellung des Volllaststroms (IFLC).

Heizgerätstatus

Beschreibung

OFF

Heizung in OFF Zustand, wenn IMAX < 10% von IFLC.

ON

Heizung in ON Zustand, wenn IMAX ≥ 15% von IFLC für 100 ms.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.