DOCA0257DE-01

Kommunikationsports

Die LTMT main unit-Haupteinheit verfügt über die folgenden Arten von Kommunikationsports:

  • EtherNet/IP Kommunikationsanschluss

  • Modbus RTU Kommunikationsanschluss

  • PROFIBUS DP Kommunikationsanschluss

Ethernet-Kommunikationsport

HINWEIS
Unbefugte Nutzung des Ethernet-Ports
Verwenden Sie jeweils nur einen Ethernet Kommunikationsanschluss gleichzeitig verwenden, auch wenn beide Anschlüsse funktional identisch sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Die LTMT main unit mit den Kommunikationsprotokollen EtherNet/IP oder Modbus TCP/IP ist mit zwei RJ45 -Ethernet-Kommunikationsports an der Vorderseite ausgestattet. Sie entsprechen den Ethernet-Interoperabilitätsstandards. Das ermöglicht Stern- sowie Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Die wichtigsten physischen Merkmale der Ethernet-Ports:

Bild

Anschluss

Beschreibung

RJ45 Steckverbinder

  • Port 1

  • Port 2

Abgeschirmte Erdungsklemme

Weitere Informationen zu Verkabelung und Anschlüssen finden Sie unter TeSys Tera Motor Management System EtherNet/IP Communication Guide - DOCA0258EN

Modbus RTU-Kommunikationsport

Die LTMT main unit-Haupteinheit mit Modbus RTU-Kommunikation ist über einen 4-Klemmen-Steckverbinder mit den Modbus-Feldklemmen verbunden.

Bild

Klemmen

Beschreibung

D0

Daten -

D1

Daten +

Geschirmte Erde

Weitere Informationen über die Verkabelung und Anschlüsse, siehe TeSys Tera Motor Management System Modbus RTU Communication Guide – DOCA0355EN.

PROFIBUS DP-Kommunikationsport

Die LTMT main unit-Haupteinheit mit PROFIBUS DP-Kommunikation kann in der PROFIBUS DP-Daisy Chain mit zwei verschiedenen Steckverbindern verbunden werden. An der LTMT main unit-Haupteinheit wird der DB9-Standardsteckverbinder für eine konventionelle Verbindung mit dem PROFIBUS DP-Netzwerk verwendet. Dies kann mit einer Schleifenklemme für die PROFIBUS DP-Verbindung erreicht werden.

Im Folgenden ist die maximale Datengeschwindigkeit mit den verschiedenen Anschlüssen angegeben.

Bild

Anschluss

Datengeschwindigkeit

Steckverbinder des Typs D

12 MBit/s

Anschlussklemme

1,5 MBit/s

Der 4-polige PROFIBUS DP-Steckverbinder weist folgende Pinbelegung auf:

Klemme

Signal

Beschreibung
A RD-/TD- Datenübertragung mit negativer Logik (RD-/ TD-)
B RD+/TD+ Datenübertragung mit positiver Logik (RD+/ TD+)

Geschirmte Erde
Weitere Informationen über die Verkabelung und Anschlüsse, siehe TeSys Tera Motor Management System PROFIBUS DP Communication Guide – DOCA0256EN.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.