DOCA0257DE-01

Stromphasenfolge

Die LTMT main unit-Haupteinheit erkennt die Stromsphasenfolge der dreiphasigen Motorversorgung.

  • L123: L1-Strom im Winkel 0°, L2-Strom im Winkel 240°, L3-Strom im Winkel 120°.

  • L132: L1-Strom im Winkel 0°, L2-Strom im Winkel 120°, L3-Strom im Winkel 240°.

  • CTWF: Durch den erkannten Auslöser des Stromwandleranschlusses LTMT main unit. Beispielsweise wird eine der drei Phasen in entgegengesetzter Richtung verdrahtet.

HINWEIS: Die aktuelle Phasenfolge ist im Einphasenmodus nicht verfügbar.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.