DOCA0257DE-01

Frequenz

Beschreibung

Die LTMT main unit-Haupteinheit misst die Frequenz der Dreiphasenspannung, die dem Motor zugeführt wird. Die Frequenzfunktion liefert den gemessenen Wert basierend auf der Spannung in Phase 1. Bei einem Spannungsverlust in Phase 1 wird die Frequenz nicht gemessen.

Merkmale

Merkmal

Wert

Einheit

Hz

Auflösung

0,01 Hz

Aktualisierungsrate

20 ms

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.