DOCA0257DE-01

Überleistung

Beschreibung

Die Over Power erzeugt folgende Signale:

  • Alarm: Die gemessene Wirkleistung steigt über das Alarmniveau.

  • Auslösung: Die gemessene Wirkleistung überschreitet für die angegebene Zeitverzögerung den Auslösewert.

Parametereinstellung

Die Over Power Schutzfunktion verfügt über die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

20–1000% of nominal power in step of 1%

110% of nominal power

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Alarm Level

20–1000% of nominal power in step of 1%

110% of nominal power

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.