DOCA0257IT-01

Porte di comunicazione

LTMT main unit offre i seguenti tipi di porte di comunicazione:

  • EtherNet/IP porta di comunicazione

  • Modbus RTU porta di comunicazione

  • PROFIBUS DP porta di comunicazione

Porta di comunicazione Ethernet

AVVISO
utilizzo non autorizzato della porta Ethernet
Utilizzare una sola Ethernet porta di comunicazione alla volta, anche se entrambe le porte sono funzionalmente identiche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Il modello LTMT main unit con protocolli di comunicazione EtherNet/IP o Modbus TCP/IP è dotato di due porte di comunicazione RJ45 Ethernet sul lato anteriore. Le porte rispettano gli standard di interoperabilità Ethernet. Il modello consente connessioni a stella e punto-punto. Le principali caratteristiche fisiche delle porte Ethernet sono:

Immagine

Connettore

Descrizione

RJ45 connettore

  • Porta 1

  • Porta 2

Terminale di terra schermato

Per ulteriori informazioni sul cablaggio e sui collegamenti, consultare TeSys Tera Motor Management System EtherNet/IP Communication Guide - DOCA0258EN

Porta di comunicazione Modbus RTU

LTMT main unit con comunicazione Modbus RTU è collegata ai terminali di campo Modbus attraverso un connettore a 4 terminali.

Immagine

Terminali

Descrizione

D0

Dati +

D1

Dati +

Terra schermata

Per ulteriori informazioni su cablaggio e collegamenti, fare riferimento a TeSys Tera Motor Management System Modbus RTU Communication Guide – DOCA0355EN.

Porta di comunicazione PROFIBUS DP

LTMT main unit con comunicazione PROFIBUS DP può essere inserita nel collegamento a margherita PROFIBUS DP con due connettori differenti. Nella finestra di dialogo LTMT main unit, il connettore DB9 standard viene utilizzato per il metodo convenzionale per la rete PROFIBUS DP. Si può ottenere, con un terminale di loop disponibile per la connessione PROFIBUS DP.

Di seguito è indicata la velocità massima dei dati con i vari connettori.

Immagine

Connettore

Velocità dati

Connettore tipo D

12 Mbit/s

Connettore a morsettiera

1,5 Mbit/s

Il connettore a 4 terminali PROFIBUS DP ha le seguenti assegnazioni dei pin:

Terminale

Segnale

Descrizione
A RD-/TD- Trasmissione dati negativi (RD-/ RD-)
B RD+/TD+ Trasmissione dati positivi (RD+/ RD+)

Terra schermata
Per ulteriori informazioni su cablaggio e collegamenti, fare riferimento a TeSys Tera Motor Management System PROFIBUS DP Communication Guide – DOCA0256EN.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.