DOCA0257IT-01

Uscite digitali

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELLA MACCHINA
  • La modifica delle impostazioni DO può provocare un cortocircuito o attivare l'alimentazione del carico.
  • Controllare che il cablaggio sia stato eseguito correttamente in base alle impostazioni DO.
  • Accertarsi che l'alimentazione trifase sia interrotta durante la modifica delle impostazioni DO.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

TeSys Tera system supporta un massimo di 13 uscite digitali:

  • Tre uscite digitali su LTMT main units.

  • Fino a 10 uscite digitali con LTMT expansion modules.

Configurazione uscita

La configurazione delle uscite digitali può essere effettuata attraverso una delle seguenti interfacce:

  • Un PC sul quale viene eseguito TeSys Tera DTM incorporato in un contenitore FDT quale il software SoMove.

  • La LTMTCUF control operator unit.

  • Un PLC o un DCS attraverso la rete di comunicazione.

Ogni uscita digitale presenta i seguenti parametri:

Parameter

Setting range

Active type

  • Active high

  • Active low

Output type

  • Level

  • Pulse

Pulse time

0 to 60000 ms in step of 10 ms

Input source

See list in input source

Le uscite digitali sono, per impostazione predefinita, impostate in base al tipo di avviatore motore selezionato.

Tipo di uscita

I parametri Tipo attivo, Tipo uscita e Tempo impulso (t) definiscono la modalità di elaborazione delle informazioni di uscita (A) da parte di LTMT main unit e viene convertito nelle informazioni fisiche trasmesse dall'uscita relè (B).


Uscite di alto livello attive
Uscite di basso livello attive
Uscite impulsi attivi alte

Uscite impulsi attivi bassi

Origine ingresso DO

Le origini di ingresso più utilizzate sono indicate nella tabella seguente:

Index

Input source

232

Pickup status

233

Alarm status

234

Trip status

235

Motor stop error detection

504

CONTACTOR OUTPUT 1

505

CONTACTOR OUTPUT 2

506

CONTACTOR OUTPUT 3

507

CONTACTOR OUTPUT 4

508

CONTACTOR OUTPUT 5

Fare riferimento a Origine di ingresso in Appendici per l'elenco completo delle origini di ingresso.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.