DOCA0257ZH-CN-01

计算型接地脱扣

描述

接地电流是流经三相系统中性线的不平衡电流。在正常条件下,接地电流可以忽略不计或为空。它仅在发生接地脱扣时存在。

危险
不正确的脱扣检测
  • 计算型接地脱扣 保护功能不能防止人员受到接地电流的伤害。
  • 必须通过设置计算型接地脱扣 吸合设置来保护电机和相关设备。
  • 计算型接地脱扣设置必须符合国家/地区和当地的安全法律法规。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

接地电流由 LTMTCT/LTMTCTV sensor module 在内部计算得到。计算型接地脱扣 保护功能生成以下信号:

  • 报警:算得的接地电流高于报警级别。

  • 脱扣:在指定时间延迟内,算得的接地电流高于脱扣级别。

电机处于启动状态时,可禁用此保护功能,以免意外脱扣。

建议使用以下方案进行 计算型接地脱扣 保护:

  • IFLCmin= 0.3 A 在 0.3-3 A 范围内(25 A 和 100 A 范围同样适用)。

  • 最小接地脱扣阈值 = 0.3 A 的 50% = 0.15 A。

注:
  • 若将保护设置保持在IFLCmin的50%以下,则采用CBCT测量接地脱扣。

  • 计算型接地脱扣 保护不适用于单相模式。

  • 如果该参数设置值小于 FLC 的 10%,则滞后不适用于算得的接地电流。

参数设置

计算型接地脱扣 保护功能具有以下可配置的设置:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Trip

Trip Level

10–500% of IFLC in step of 1%

20% of IFLC

Time Delay

0.05–600.00 s in step of 0.01 s

0.2 s

Alarm Level

10–500% of IFLC in step of 1%

20% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Function While Motor Starting

  • Disable

  • Enable

Disable

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.