DOCA0257IT-01

Rotore bloccato

Descrizione

Il funzione di protezione contro il Locked Rotor protegge il motore durante l'avvio. Il condizione di Locked Rotor si verifica principalmente a causa di un carico eccessivo o di un collegamento improprio tra il rotore e l'albero. Il Locked Rotor funzione di protezione contro il è attiva solo durante l'avvio del motore.

Il Locked Rotor funzione di protezione da genera i seguenti segnali:

  • Allarme: Una delle correnti trifase del motore supera il livello di allarme durante l’avvio del motore.

  • Disinnesto: Una qualsiasi delle correnti di fase del motore supera il livello di intervento per il ritardo specificato durante l'avvio del motore.

Impostazione dei parametri

La funzione di protezione dal blocco del rotore offre le seguenti impostazioni configurabili:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Trip

Trip Level

150–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

10 s

Alarm Level

150–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.