DOCA0257IT-01

Parametri di funzione

Il parametro di funzione di ciascuna protezione può essere impostato separatamente per definire l'azione della funzione di protezione sul sistema.

Valore del parametro della funzione

Descrizione

Disable

La funzione di protezione è disabilitata.

Alarm

La funzione di protezione viene utilizzata per segnalare le condizioni di allarme.

L'allarme non è bloccato e viene resettato automaticamente quando le condizioni di allarme scompaiono.

Alarm + Trip

La funzione di protezione viene utilizzata per segnalare le condizioni di allarme e arrestare il motore in condizioni di disinnesto.

Trip

La funzione di protezione viene utilizzata per arrestare il motore in condizioni di disinnesto. Le condizioni di disinnesto sono definite nella descrizione di ciascuna funzione di protezione.

Il disinnesto è bloccato e deve essere reimpostato in base alla modalità di reset impostata per la funzione di protezione.

Rilevamento dell'allarme

LTMT main unit rileva allarme entro 30 ms dal superamento della soglia di allarme da parte del valore del parametro.

Rilevamento di pickup e disinnesto

LTMT main unit rileva:

  • Pickup 75 ms dopo che il valore del parametro supera la soglia di pickup.

  • Disinnesto, dopo che il valore del parametro supera la soglia di pickup e rimane sopra la soglia di pickup per il ritardo configurato.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.