DOCA0257IT-01

Informazioni sul documento

Scopo del documento

Questa guida fornisce informazioni complete necessarie per utilizzare il TeSys Tera system che comprende:

  • LTMT main unit

  • LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module

  • LTMT expansion module
  • LTMTCUF control operator unit

Lo scopo di questa guida è:

  • Fornire le informazioni necessarie per configurare e utilizzare TeSys Tera system e relativi componenti

  • Descrivere le funzioni di misurazione, monitoraggio, protezione e controllo di TeSys Tera system

Questa guida si rivolge a:

  • progettisti

  • Integratori di sistemi

  • Operatori di sistema

Nota di validità

Il presente documento è valido per i seguenti componenti certificati di TeSys Tera system:

Codice prodotto

Descrizione

Gamma

LTMTEFM

LTMT main unit con il protocollo EtherNet/IP o Modbus TCP/IP

100–240 Vca/Vcc

LTMTEBD

LTMT main unit con il protocollo EtherNet/IP o Modbus TCP/IP

24 Vcc

LTMTMFM

LTMT main unit con il protocollo Modbus RTU

100-240 Vca/Vdc

LTMTMBD

LTMT main unit con il protocollo Modbus RTU

24 Vdc

LTMTPFM

LTMT main unit con il protocollo PROFIBUS DP

100-240 Vca/Vdc

LTMTPBD

LTMT main unit con il protocollo PROFIBUS DP

24 Vdc

LTMTCT3T

LTMT horizontal sensor module con trasformatore di corrente

Intervallo di corrente = 0,3-3 A

LTMTCT25T

LTMT horizontal sensor module con trasformatore di corrente

Intervallo di corrente = 2,5-25 A

LTMTCT100T

LTMT horizontal sensor module con trasformatore di corrente

Intervallo di corrente = 10-100 A

LTMTCTV3T

LTMT horizontal sensor module con trasformatori di corrente e tensione

  • Intervallo di corrente = 0,3-3 A

  • Gamma di tensione = 60-690 Vca

LTMTCTV25T

LTMT horizontal sensor module con trasformatori di corrente e tensione

  • Intervallo di corrente = 2,5-25 A

  • Gamma di tensione = 60-690 Vca

LTMTCTV100T

LTMT horizontal sensor module con trasformatori di corrente e tensione

  • Intervallo di corrente = 10-100 A

  • Gamma di tensione = 60-690 Vca

LTMTCTV3UT

LTMT horizontal sensor module con trasformatori di corrente e tensione

  • Intervallo di corrente = 0,3-3 A

  • Gamma di tensione = 60-600 Vca

LTMTCTV25UT

LTMT horizontal sensor module con trasformatori di corrente e tensione

  • Intervallo di corrente = 2,5-25 A

  • Gamma di tensione = 60-600 Vca

LTMTCTV100UT

LTMT horizontal sensor module con trasformatori di corrente e tensione

  • Intervallo di corrente = 10-100 A

  • Gamma di tensione = 60-600 Vca

LTMTIN42FM

LTMT expansion module con quattro ingressi e due uscite digitali

  • 100-265 Vca/cc per IEC

  • 110-240 Vca/cc per UL

LTMTIN42BD

LTMT expansion module con quattro ingressi e due uscite digitali

24 Vcc

LTMTAN21

LTMT expansion module con due ingressi analogici e un'uscita analogica

4–20 mA

LTMT9RJ1015

Cavo di connessione RJ11 da LTMT main unit a LTMTCT/LTMTCTV sensor module

0.15 m (5,9") di lunghezza

LTMT9RJ105

Cavo di connessione RJ11 da LTMT main unit a LTMTCT/LTMTCTV sensor module

0.5 m (19,6") di lunghezza

LTMTCUF

LTMTCUF control operator unit

LTMT9RJ102

LTMT main unit al cavo LTMTCT/LTMTCTV sensor module

0.2 m (7,874 pollici) di lunghezza

LTMT9RJ401

Cavo di connessione RJ45 da LTMT main unit a LTMT expansion module

0.1 m (3,9") di lunghezza

LTMT9EX10

LTMT main unit al cavo LTMT expansion module

1 m (39,37 pollici) di lunghezza

LTMT9CU10S

Da LTMT main unit a LTMTCUF control operator unit

1 m (39,37 pollici) di lunghezza

LTMT9CU30S

Da LTMT main unit a LTMTCUF control operator unit

3 m (118,11") di lunghezza

La disponibilità di alcune funzioni descritte nel documenti dipende dal protocollo di comunicazione utilizzato e dai moduli fisici installati su TeSys Tera system.

Informazioni generali sulla sicurezza informatica

Negli ultimi anni, il numero crescente di macchine e impianti di produzione collegati in rete ha visto un corrispondente aumento del potenziale di minacce informatiche, come accessi non autorizzati, violazioni dei dati e interruzioni operative. È pertanto necessario prendere in considerazione tutte le possibili misure di sicurezza informatica per proteggere risorse e sistemi da tali minacce.

Per consentire di mantenere i prodotti Schneider Electric sicuri e protetti, è nell'interesse dell'utente implementare le pratiche migliori di sicurezza informatica come indicato nel documento Cybersecurity Best Practices:

Schneider Electric fornisce ulteriori informazioni e assistenza:

Informazioni relative alla sicurezza informatica del prodotto

Dati ambientali

Per informazioni sulla compatibilità ambientale dei prodotti, consultare l’Environmental Data Program di Schneider Electric.

Lingue disponibili per il documento

Il documento è disponibile nelle seguenti lingue:

  • Italiano

  • Cinese

  • Francese

  • German

  • Italiano

  • Korean

  • Spagnolo

Documenti correlati

Titolo della documentazione

Descrizione

Codice di riferimento

Catalogo TeSys Tera Motor Management System

Il catalogo

  • Descrive TeSys Tera system

  • Contiene le caratteristiche tecniche di TeSys Tera

LVCATENTER

Guida all'installazione TeSys Tera Motor Management System

Questa guida descrive l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione di LTMT main unit, LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module, LTMT expansion module e LTMTCUF control operator unit.

DOCA0356EN

Guida di comunicazione TeSys Tera Motor Management System Modbus RTU

Questa guida descrive la comunicazione del protocollo di rete Modbus RTU della LTMT main unit.

DOCA0355EN

Guida di comunicazione TeSys Tera Motor Management System PROFIBUS DP

Questa guida descrive la comunicazione del protocollo di rete PROFIBUS DP della LTMT main unit.

DOCA0256EN

Guida utente TeSys Tera Motor Management System

Questa guida descrive come installare, configurare e utilizzare LTMTCUF control operator unit.

DOCA0233EN

Guida in linea della DTM library TeSys Tera Motor Management System

Questa guida descrive TeSys Tera DTM, che consente la personalizzazione delle funzioni di controllo di TeSys Tera Motor Management System.

DOCA0275EN

Note sulla versione della DTM library TeSys Tera Motor Management System

Questo documento fornisce importanti informazioni su TeSys Tera DTM

DOCA0279EN

Note di rilascio del firmware TeSys Tera Motor Management System

Questa guida fornisce informazioni importanti sui pacchetti firmware di TeSys Tera system e fornisce un riepilogo delle nuove funzionalità e dei miglioramenti.

DOCA0276EN

Guida di comunicazione TeSys Tera Motor Management System EtherNet/IP

Questa guida descrive la comunicazione del protocollo di rete EtherNet/IP della LTMT main unit.

DOCA0258EN

Guida alla sicurezza informatica TeSys Tera Motor Management System

Questa guida fornisce informazioni sugli aspetti di cybersecurity per il TeSys Tera Motor Management System. Questa guida spiega come proteggere la rete tecnologica operativa, la rete seriale aziendale o la rete Ethernet.

DOCA0260EN

Per trovare i documenti online, visitare il centro download Schneider Electric (www.se.com/ww/en/download/).

Informazioni sulla terminologia non inclusiva o non sensibile

In qualità di azienda responsabile e inclusiva, Schneider Electric aggiorna costantemente le sue comunicazioni e i suoi prodotti che contengono una terminologia non inclusiva o indelicata. Tuttavia, nonostante questi sforzi, i nostri contenuti possono ancora contenere termini ritenuti inappropriati da alcuni clienti.

Marchi

QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri paesi.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.