DOCA0257IT-01

Stato motore

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Quando la corrente del motore scende al di sotto del 10% dell'IFLC, il LTMCUF control operator unit visualizza 0. Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, verificare che il motore sia completamente in posizione STOP.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

LTMT main unit definisce lo stato del motore in base al valore massimo di corrente trifase (IMAX) e di corrente a pieno carico (IFLC) impostati.

Stato del motore

Descrizione

Stop

Motore arrestato se IMAX < 10% di IFLC.

Start

Avviamento motore se IMAX ≥ 10% di IFLC.

Run

Motore in marcia se IMAX supera la soglia di marcia + 10% e scende sotto la soglia di marcia. La soglia di funzionamento (RT) è un parametro di Funzione tempo di avviamento eccessivo.

A Stop
B Avvio
C Marcia
D Stop

Stato riscaldatore

LTMT main unit definisce lo stato del riscaldatore in base al valore massimo di corrente trifase (IMAX) e corrente a pieno carico (IFLC) impostati.

Stato riscaldatore

Descrizione

OFF

Riscaldatore in OFF stato se IMAX < 10% di IFLC.

ON

Riscaldatore in ON stato se IMAX ≥ 15% di IFLC per 100 ms.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.