DOCA0257ZH-CN-01

电机状态

警告
意外的设备操作
当电机电流降至IFLC的10%以下时, LTMCUF control operator unit 显示为0。执行任何维护活动之前,请确保电机完全处于 STOP 位置。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

LTMT main unit 基于三相电流 (IMAX) 和满载电流 (IFLC) 设置中的最大值来定义电机状态。

电机状态

描述

Stop

如果 IMAX < IFLC 的 10%,则电机已停止。

Start

如果 IMAX ≥ IFLC 的 10%,则电机正在启动。

Run

如果 IMAX 大于 Run threshold + 10% 且低于 Run threshold,则电机正在运行。Run threshold (RT) 是启动超时功能的一个参数。

A 停止
B 启动
C 运行
D 停止

加热器状态

LTMT main unit 基于三相电流 (IMAX) 和满载电流 (IFLC) 设置中的最大值来定义加热器状态。

加热器状态

描述

OFF

如果 IMAX < IFLC 的 10%,则加热器处于OFF 状态。

ON

如果 IMAX ≥ IFLC 的 15% 且此状态持续 100 毫秒,则加热器处于ON状态。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.