DOCA0257ZH-CN-01

测试功能

若设备在空气流通环境中进行测试,将会注明相关信息,以指示尚未针对具体机箱中的使用对设备进行评估。

无脱扣自检

警告
意外的设备操作
如果电机连接到接触器,则可能会启动电机,该过程将持续几秒钟。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

按下 Test/Reset 按钮3至15秒,以执行无脱扣自检。松开按钮后,LTMT main unit LED 将以模式 1 亮起,持续 1 秒。1 秒后,LTMT main unit LED 将以模式 2 亮起,持续 1 秒。自测试开始起 2 秒后,LTMT main unit 退出测试模式。

LED

模式 1 LED 状态

模式 2 LED 状态

Device

Communication

NS

Motor Status

Trip/Alarm

无脱扣自检模式的图形表示形式如下:

A

无脱扣自检模式

B

复位按钮

C

LED

D

模式 1

E

模式 2

脱扣自检(如果电机已停止)

警告
意外的设备操作
如果电机连接到接触器,则可能会启动电机,该过程将持续几秒钟。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

当从LTMTCUF control operator unit 的通讯网络或LTMT main unit的数字量输入接收到脱扣自检命令时:

  • LTMT main unit LED 将以模式 1 亮起,持续 1 秒。1 秒后,LTMT main unit LEDs将以模式 2 亮起,持续 1 秒。

  • 脱扣数字量输出的状态更改持续 2 秒。

  • 自测试开始起 2 秒后,LTMT main unit 退出测试模式,脱扣数字量输出的状态将更改。

LED

模式 1 LED 状态

模式 2 LED 状态

Device

Communication

NS

Motor Status

Trip/Alarm

脱扣自检模式的图形表示形式如下:

A

脱扣自检模式

B

复位按钮

C

LED

D

模式 1

E

模式 2

逻辑测试模式

警告
意外的设备行为
在以逻辑测试模式运行时,电机可能在TeSys Tera system 脱扣之前开启几毫秒。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

LTMT main unit 的逻辑测试功能可在调试电机时使用。此功能有助于检查电机与 LTMT main unit 的接线。应将 LTMT main unit 的任意一个数字量输入配置作为逻辑测试 DI。LTMT main unit 根据逻辑测试 DI 的状态,进入或退出逻辑测试模式。

在逻辑测试模式下,LTMT main unit 允许您启动或停止电机(接触器),以验证接线并忽略以下禁止条件:

  • 热记忆禁止

  • 最大启动次数禁止

  • 低电压禁止

  • 无电压禁止

在逻辑测试模式下,LTMT main unit 允许复位脱扣或自动复位脱扣。

在以下情况下,LTMT main unit 退出逻辑测试模式:

  • LTMTCTV sensor module 检测到电压。

  • LTMTCT/LTMTCTV sensor module 检测到电流。

  • 逻辑测试 DI 状态为 OFF。

可以使用以下界面来设置逻辑测试模式:

  • 运行 SoMove FDT 容器软件的 PC,此 PC 上安装有 TeSys Tera DTM 并具备标准 Web 服务器功能

  • LTMTCUF control operator unit

  • PLC 或 DCS(通过通讯网络)。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.