DOCA0257IT-01

Funzioni di test

Se un dispositivo è stato testato in aria libera, l’informazione indicherà che il dispositivo non è valutato per l’uso in un contenitore individuale.

Autotest senza disinnesto

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Se il motore è collegato al contattore, sarà possibile avviare il motore per alcuni secondi.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Stampa Premere il pulsante Test/Reset per 3-15 secondi per eseguire un autotest senza intervento. Quando si rilascia il pulsante, il LTMT main unit LED si ACCENDE con la sequenza 1 per 1 s. Dopo 1 s, il LED di LTMT main unit si ACCENDE con la sequenza 2 per 1 s Dopo 2 secondi dall'inizio del test, LTMT main unit esce dalla modalità di test.

LED

Stato LED sequenza 1

Stato LED sequenza 2

Device

Communication

NS

Motor Status

Trip/Alarm

Di seguito è riportata la rappresentazione grafica della modalità di autotest senza disinnesto:

A

Modalità autotest senza disinnesto

B

Pulsante di reset

C

LED

D

Pattern1

E

Pattern2

Autodiagnostica con disinnesto (se il motore è fermo)

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Se il motore è collegato al contattore, sarà possibile avviare il motore per alcuni secondi.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Quando viene ricevuto un autotest con comando di intervento da LTMTCUF control operator unit, dalla rete di comunicazione o da un ingresso digitale del LTMT main unit:

  • Il LTMT main unit LED si accenderà nel modello 1 per 1 s. Dopo 1 s, i LTMT main unit LED si accenderanno secondo lo schema 2 per 1 s.

  • Lo stato di disinnesto dell'uscita digitale cambia per 2 s

  • Dopo 2 s dall'inizio della prova, la LTMT main unit esce dalla modalità di test e lo stato di disinnesto dell'uscita digitale cambia.

LED

Stato LED sequenza 1

Stato LED sequenza 2

Device

Communication

NS

Motor Status

Trip/Alarm

Di seguito è riportata la rappresentazione grafica della modalità di autotest con disinnesto:

A

Modalità autotest con disinnesto

B

Pulsante di reset

C

LED

D

Pattern1

E

Pattern2

Modalità test logico

AVVERTIMENTO
COMPORTAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Il motore potrebbe accendersi per pochi millisecondi prima che TeSys Tera system scatti durante il funzionamento in modalità di test logico.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

La funzione di test logico di LTMT main unit può essere utilizzata durante la messa in servizio del motore. Questa funzione permette di controllare il cablaggio del motore con LTMT main unit. Uno degli ingressi digitali di LTMT main unit deve essere configurato come DI test logico. LTMT main unit entra o esce dalla modalità di test logico in funzione dello stato dell'ID test logico.

In modalità di test logico, LTMT main unit consente di avviare o arrestare il motore (contattori) per verificare il cablaggio e bypassare le seguenti condizioni di inibizione:

  • Inibizione memoria termica

  • Inibizione avviamenti max

  • Inibizione sottotensione

  • Nessuna inibizione di tensione

In modalità di test logico, LTMT main unit consente di azzerare il disinnesto o di resettare automaticamente il disinnesto.

LTMT main unit esce dalla modalità di test logico nei seguenti casi:

  • Tensione rilevata da LTMTCTV sensor module.

  • Corrente rilevata da LTMTCT/LTMTCTV sensor module.

  • Lo stato del test logico DI è OFF.

La modalità di test logico può essere impostata utilizzando le seguenti interfacce:

  • Un PC con SoMove software container FDT con TeSys Tera DTM installato e dotato di funzionalità server web standard

  • La LTMTCUF control operator unit.

  • Un PLC o un DCS attraverso la rete di comunicazione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.