DOCA0257IT-01

Autodiagnostica del sistema

Descrizione

LTMT main unit esegue una serie di autotest per monitorare:

  • Corretto funzionamento interno di LTMT main unit.

  • Funzionamento corretto dei moduli collegati a LTMT main unit.

  • Comunicazione con i moduli collegati a LTMT main unit.

L'errore interno del dispositivo rilevato dagli autotest è accessibile da LTMT main unit utilizzando le seguenti interfacce:

  • Un PC con SoMove software container FDT con TeSys Tera DTM installato e dotato di funzionalità server web standard.

  • La LTMTCUF control operator unit.

  • Un PLC o un DCS attraverso la rete di comunicazione.

Gli ultimi 20 errori interni del dispositivo rilevati vengono registrati da LTMT main unit. Fare riferimento a Registrazioni interne dispositivo.

In caso di errore interno del dispositivo rilevato, fare riferimento alla sezione relativa alla risoluzione dei problemi in TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.

Rilevato errore interno dispositivo

Il motore o il riscaldatore vengono arrestati o inibiti dalla logica dell'avviatore motore quando vengono rilevati i seguenti errori interni del dispositivo:

  • Rilevamento di errori di comunicazione del modulo sensore

  • LTMT expansion module Errore di comunicazione rilevato.

  • Errore rilevato durante LTMT expansion module inizializzazione.

  • Rilevamento errore di configurazione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.