DOCA0257IT-01

LTMTCUF Control Operator Unit

Il LTMTCUF control operator unitL’ è un’interfaccia uomo-macchina ( HMI) che consente la configurazione,il monitoraggio e il controllo del LTMT main unit, come parte del TeSys Tera Motor Management System

Per informazioni sull'installazione di LTMTCUF control operator unit, fare riferimento a TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.

Per informazioni sull'utilizzo di LTMTCUF control operator unit, fare riferimento a TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN.

Descrizione del lato anteriore

La LTMTCUF control operator unit parte frontale include le seguenti caratteristiche:

A

Display LCD

B

Tasti di navigazione in funzione del contesto

C

Lato anteriore RJ45 per connessione PC (coperto)

D

Interfaccia di controllo locale, comprendente cinque tasti di comando e quattro LED

Descrizione del lato posteriore

Il lato posteriore di LTMTCUF control operator unit è illustrato nello schema seguente:

A

Lato posteriore di RJ45

LED di stato

Nello schema seguente, i quattro LED di controllo sono etichettati A - D:

La tabella seguente descrive ciascuno dei quattro LED:

LED

Stato

Descrizione

A

Stato ON/OFF motore

L'USCITA CONTATTORE 1 è attiva

B

L'USCITA CONTATTORE 2 è attiva

C

Stato modalità attiva

L’origine di controllo attiva è l’origine remota

D

L’origine di controllo attiva è l’origine Locale (Local1, Local2 e Local3)

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN.

Tasti di controllo

L’interfaccia di controllo locale è costituita da cinque tasti di controllo.

Note

Descrizione

Run 1

Tasti di controllo motore

Run 2

Stop

Local/Remote

Selezione dell’origine di controllo attiva

Trip/Reset

Reset disinnesti

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.