DOCA0257ZH-CN-01

LTMTCUF Control Operator Unit

LTMTCUF control operator unit 是一种本地人机界面(HMI)用于配置、监控和控制 LTMT main unit,是TeSys Tera Motor Management System 的一部分

有关 LTMTCUF control operator unit 安装信息,请参阅 TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN

有关 LTMTCUF control operator unit 使用信息,请参阅 TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN

正面示意说明

LTMTCUF control operator unit正面包含以下特性:

A

LCD 显示屏

B

上下文导航键

C

用于 PC 连接的正面 RJ45 (有盖)

D

本地控制器界面,包含五五个控制键和四个 LED

背面示意说明

LTMTCUF control operator unit 背面如下图所示:

A

背面 RJ45

状态 LED

在下图中,四个控制 LED 被标为 A - D:

下表分别介绍了这四个 LED:

LED

状态

描述

A

电机开/关状态

CONTACTOR OUTPUT 1 已激活

B

CONTACTOR OUTPUT 2 已激活

C

激活模式状态

已激活的控制源是 Remote

D

已激活的控制源是 Local 源(Local1、Local2 和 Local3

有关更多信息,请参阅 TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN

控制键

本地控制界面由五个控制键组成。

描述

Run 1

电机控制键

Run 2

Stop

Local/Remote

选择已激活的控制源

Trip/Reset

脱扣复位

有关更多信息,请参阅 TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.