DOCA0257ZH-CN-01

复位模式

警告
意外的设备操作
  • 如果LTMT main unit 在保持型模式下运行且对应启动输入为ON状态,则复位命令将立即重启电机。
  • 设备运行必须遵守当地和国家/地区的安全法规和守则。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能操作该设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

可以单独设置每个保护功能的复位模式。复位模式定义脱扣后保护功能的复位可能性。可以为同一保护功能设置多个复位模式。

复位模式

描述

Auto

对于热过载保护,一旦热记忆下降到热复位级别以下,脱扣就会自动复位。

对于其他保护,如果吸合操作已复位且自动复位时间已结束,则脱扣自动复位。

Reset Key

可以通过 LTMTCUF control operator unitLTMT main unit上的 Reset 按钮,或者通过 DTM 控制面板部分中的 Trip Reset,来执行脱扣复位。

DI

可通过数字量输入执行脱扣复位。必须将其中一个数字量输入配置为脱扣复位信号。

Communication

可以通过通讯网络从 PLC 或 DCS 执行脱扣复位。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.