DOCA0257IT-01

Modalità di reset

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
  • Un comando di reset riavvia immediatamente il motore se il LTMT main unit è in modalità mantenuta e l'ingresso di avvio corrispondente è ON.
  • Il funzionamento dell’apparecchiatura deve essere conforme con le norme ed i codici locali e nazionali sulla sicurezza.
  • Questa apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente da elettricisti qualificati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

È possibile impostare separatamente la modalità di reset di ciascuna funzione di protezione. La modalità di reset definisce la possibilità di resettare la funzione di protezione dopo lo scatto. Più modalità di reset possono essere impostate per la stessa funzione di protezione.

Modalità di reset

Descrizione

Auto

Per la protezione dal sovraccarico termico, il disinnesto si resetta automaticamente quando la memoria termica scende al di sotto del livello di reset termico.

Per le altre protezioni, il disinnesto si resetta automaticamente se il pickup viene resettato dopo che è trascorso il tempo di reset automatico.

Reset Key

Il ripristino del viaggio è possibile tramite il pulsante Reset o LTMTCUF control operator unit o sul pulsante Reset nel LTMT main unit o tramite l'opzione Trip Reset nella sezione pannello di controllo DTM.

DI

È possibile resettare il disinnesto tramite un ingresso digitale. Uno degli ingressi digitali deve essere configurato come segnale di reset del disinnesto.

Communication

È possibile resettare il disinnesto da PLC o DCS tramite la rete di comunicazione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.