DOCA0257ZH-CN-01

模拟量输入保护

描述

最多可使用两个LTMTAN21 expansion modules来提供最多四个模拟量输入。对于每个LTMT expansion module,模拟量输入(AI)都具有保护功能。

AI 保护功能生成以下信号:

  • 报警:

    • 对于检测设置 Under,如果模拟量输入低于报警级别

    • 对于检测设置 Over,如果模拟量输入高于报警级别

  • 脱扣:

    • 对于检测设置为Under时,如果在所需时间延迟内,模拟量输入低于脱扣级别

    • 对于检测设置 为Over,如果在所需时间延迟内,模拟量输入高于脱扣级别

参数设置

每个 AI保护 功能均具备以下可配置的设置:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Detection

  • Under

  • Over

Under

Trip level

4.0–20.0 mA in step of 0.1 mA

4.0 mA

Time delay

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Alarm

4.0–20.0 mA in step of 0.1 mA

4.0 mA

Reset mode

  • Auto

  • DI

  • Communication

  • Reset Key

DI + Reset Key

Auto Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Diagnostic

  • Disable

  • Enable

Disable

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.