DOCA0257IT-01

Protezione degli ingressi analogici

Descrizione

Sono disponibili al massimo quattro ingressi analogici con un massimo di due LTMTAN21 expansion modules. Per ciascun LTMT expansion module, gli ingressi analogici (AI) sono dotati di funzione di protezione.

La funzione AI Protection genera i seguenti segnali:

  • Allarme:

    • Per l'impostazione di rilevamento sotto, se l'ingresso analogico scende al di sotto del livello di allarme

    • Per l'impostazione di rilevamento sopra, se l'ingresso analogico oltrepassa il livello di allarme

  • Disinnesto:

    • Per impostazione di rilevamento Sotto, se ingresso analogico scende al di sotto del livello di intervento per il ritardo desiderato

    • Per impostazione di rilevamento Over, se ingresso analogico supera il livello di intervento per il ritardo desiderato

Impostazione dei parametri

Ogni funzione AI Protection ha le seguenti impostazioni configurabili:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Detection

  • Under

  • Over

Under

Trip level

4.0–20.0 mA in step of 0.1 mA

4.0 mA

Time delay

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Alarm

4.0–20.0 mA in step of 0.1 mA

4.0 mA

Reset mode

  • Auto

  • DI

  • Communication

  • Reset Key

DI + Reset Key

Auto Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Diagnostic

  • Disable

  • Enable

Disable

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.