DOCA0257ZH-CN-01

温度测量

TeSys Tera system 最多支持为 LTMT main unit 使用 1 个温度输入。

温度由 LTMT Main Unit 测得

LTMT main unit 温度输入可以连接到 2 线温度传感器。

可以使用以下其中一种类型的温度传感器:

  • PT100

  • PTC(二进制)

特性

PT100 温度传感器

二进制 PTC 电阻温度传感器

范围

25 至 100 °C

2700 至 4000 Ω

分辨率

0.1 °C

1 Ω

刷新间隔

500 ms

500 ms

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.