DOCA0257IT-01

Misurazione della temperatura

TeSys Tera system supporta al massimo 1 ingresso di temperatura per LTMT main unit.

Temperatura misurata da LTMT main unit

LTMT main unit l'ingresso di temperatura può essere collegato a un sensore di temperatura a 2 conduttori.

È possibile utilizzare uno dei seguenti tipi di sensori di temperatura:

  • PT100

  • PTC (binario)

Caratteristica

Sensore di temperatura PT100

Sensore di temperatura a resistenza PTC binario

Portata

da 25 a 100 °C

da 2700 a 4000 Ω

Risoluzione

0,1 °C

1 Ω

Intervallo di aggiornamento

500 ms

500 ms

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.