DOCA0257IT-01

Sequenza fase di corrente

LTMT main unit rileva la sequenza di fase corrente dell'alimentazione trifase del motore.

  • L123: Corrente L1 con angolo 0°, corrente L2 con angolo 240°, corrente L3 con angolo 120°.

  • L132: Corrente L1 con angolo 0°, corrente L2 con angolo 120°, corrente L3 con angolo 240°.

  • CTWF: Rilevato un guasto nel cablaggio del trasformatore di corrente da parte del LTMT main unit. Una delle tre fasi è ad esempio cablata nella direzione opposta

NOTA: La sequenza di fase corrente non è disponibile in modalità monofase.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.