DOCA0257IT-01

Rilevamento errore arresto

Descrizione

Se dopo l'invio del comando di arresto il motore non si arresta a causa di un contattore saldato, la funzione di rilevamento dell'errore di arresto del motore fornisce il segnale di scatto per arrestare il motore in un altro modo.

Questa funzione monitora la corrente dopo l'impostazione del segnale di arresto. Se una delle tre correnti di fase è ancora presente per il tempo specificato nell'impostazione del ritardo, dopo l'impostazione del segnale di arresto, la funzione attiva un segnale di disinnesto.

NOTA: Accertarsi che il segnale di disinnesto per rilevamento errore di arresto motore sia configurato su uno dei seguenti elementi: uscita digitale TeSys Tera per il controllo del contattore alternativo o per l'informazione dei dispositivi a monte.

Impostazione dei parametri

La funzione di rilevamento degli errori di arresto motore offre le seguenti impostazioni configurabili:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

DI + Reset Key

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.