DOCA0257IT-01

Inversione di fase corrente

Descrizione

La funzione Current Phase Reversal aiuta a identificare il cablaggio errato del motore trifase.

La funzione di Current Phase Reversal genera i seguenti segnali:

  • Allarme: Se la sequenza della fase di corrente rilevata non corrisponde alla fase impostazione rotazione .

  • Disinnesto: Se la sequenza di corrente rilevata non corrisponde all'impostazione di rotazione fase, per il ritardo specificato.

NOTA: Current Phase Reversal non è applicabile in modalità monofase.

Impostazione dei parametri

La funzione di Current Phase Reversal ha le seguenti impostazioni configurabili:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Alarm + Trip
  • Trip

Trip

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.